Der Diagrammbereich der „Traceanzeige“ im Kontext „Diagnose“ lässt sich verschieben, zoomen und neu skalieren. Die Anpassungen lassen sich mit folgenden Maus-Tastatur-Kombinationen ausführen:
|
Anpassung |
Erforderliche Aktion |
Verhalten |
|---|---|---|
|
Diagramm verschieben |
|
Mauszeiger wird als Hand dargestellt. Das Diagramm verschiebt sich mit der Mausbewegung. |
|
Zoom mit der Zoombox |
|
Zoombox wird vom Startpunkt bis zur aktuellen Mausposition aufgespannt. Nach Loslassen der [Linke Maustaste] wird auf die Größe der Zoombox gezoomt. |
|
Zoom mit Mausrad |
|
Der Zoom erfolgt sofort bei Bewegen des Mausrads. |
|
Achse neu skalieren |
|
Die Skalierung folgt bei gerückter [Linke Maustaste] den Bewegungen der Maus. |
Wenn ein Diagramm mit diesen Aktionen verschoben, gezoomt oder neu skaliert wird, lässt sich mit dem Befehl „Vorherige Ansicht“ zur vorhergehenden Ansicht zurückschalten und mit dem Befehl „Nächste Ansicht“ zur nächsten Ansicht weiterschalten.
In der Historie lässt sich so weit zurückgehen, wie Änderungen vorgenommen wurden. Die Historie wird gelöscht, wenn die Ansicht in den Ausgangszustand zurückgesetzt wird.
Ein Doppelklick auf das Diagramm oder die Schaltfläche
„Ansicht zurücksetzen“ setzt alle Darstellungsänderungen zurück.
Y-Achsen von Elementen mit gleicher Einheit kombinieren
Signale mit gleicher Einheit lassen sich zusammen auf einer gemeinsamen Y-Achse skalieren. Die Anzahl der Y-Achsen im Diagramm reduziert sich entsprechend. Die Reduktion und Kombination von Y-Achsen kann die Übersichtlichkeit der Diagrammansicht steigern.
-
Elementname in der Aufzeichnungsliste anklicken, dessen Y-Achse kombiniert werden soll.
Die Zeile mit dem Elementnamen wird markiert dargestellt.
-
Taste [Strg] gedrückt halten.
-
Weiteren Elementnamen mit gleicher Einheit anklicken.
Die Zeile wird ebenfalls markiert dargestellt.
-
Vorherigen Schritt wiederholen, bis alle erforderlichen Elemente markiert sind.
-
Im Kontextmenü eines markierten Elements den Befehl Achsen kombinieren wählen.
Die Skalen der Y-Achsen zuvor markierter Elemente werden auf einer einzigen Y-Achse kombiniert.
Signalfarbe eines Elements ändern
Signalfarben lassen sich individuell einstellen.
-
Im Kontextmenü des Elements den Befehl „Farbe ändern“ wählen.
Ein Dialog zum Ändern der Signalfarbe öffnet.
-
Vordefinierte Farbe auswählen oder individuelle Farbe durch Eingabe des RGB-Wertes oder des Hex-Wertes (6-stellig) einstellen.
Die gewählte oder eingestellte Farbe wird als Vorschau im Dialog angezeigt.
-
Im Dialog die Schaltfläche „Übernehmen“ klicken.
Der Dialog schließt und die gewählte Farbe wird in die Diagrammdarstellung übernommen.
„Benutzerdefinierten Kanal hinzufügen“
Einer vorhandenen Aufzeichnung lässt sich ein benutzerdefinierter Kanal hinzufügen. Benutzerdefinierte Kanäle ermöglichen Folgendes:
-
Darstellung einzelner Bits eines aufgezeichneten Signals im Diagramm (Berechnung Bitmaske)
-
Verrechnen von Messdaten mit Formeln und grafische Darstellung der Ergebnisse im Diagramm zur Durchführung weiterführender Analysen
-
Im Kontextmenü des Aufzeichnungsnamens den Befehl „Benutzerdefinierten Kanal hinzufügen“ wählen.
Ein Dialog zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Kanals öffnet.
Der Dialog bietet Eingabefelder für den Kanalnamen und die Einheit und bietet eine Auswahl von Berechnungen an (z. B. Bitmaske). -
Kanalname und Einheit eingeben und eine Methode aus der Liste „Berechnung“ auswählen.
Schritt 2: Der Dialog zeigt abhängig von der gewählten Methode Namen der erlaubten Aufzeichnungskanäle.
-
Aus der Liste „Kanäle“ den Kanal wählen.
Schritt 3: Der Dialog zeigt abhängig vom gewählten Kanal weitere Eingabefelder.
-
Eingabefelder bearbeiten und Einstellungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ bestätigen.
Der Dialog schließt und der benutzerdefinierte Kanal wird in die Liste der Elemente übernommen und grafisch im Diagramm dargestellt.
Messbalken hinzufügen
Im Diagramm lassen sich über Messbalken einfache Messungen mit Bezug zur X-Achse und zur Y-Primärachse durchführen. Messbalken lassen sich durch folgende Maus-Tastatur-Kombinationen ins Diagramm einfügen:
|
Messbalkentyp |
Benutzeraktion |
Verhalten |
|---|---|---|
|
Messbalken mit Maßbezug zur X-Achse |
[Alt] + [Umschalt] + [Linke Maustaste] gedrückt ziehen |
Messbalken wird über die ganze Diagrammhöhe aufgespannt. |
|
Messbalken mit Maßbezug zur X-Achse und zur Y-Primärachse |
[Umschalt] + [Linke Maustaste] gedrückt ziehen |
Messbalken wird vom Startpunkt bis zur aktuellen Mausposition aufgespannt. |


Messbalken mit Maßbezug zur X-Achse

Symbol Entfernen

Messbalken mit Maßbezug zu X-Achse und zur Y-Primärachse
Abhängig vom hinzugefügtem Messbalken wird der Abstand zwischen den Messbalkenrändern mit Bezug zur X-Achse oder mit Bezug zur X-Achse und zur Y-Primärachse angezeigt. Durch Klick auf das im Messbalken gezeigte Symbol „Entfernen“ lässt sich der Messbalken wieder aus dem Diagramm entfernen. Wird die Skalierung der Y-Primärachse oder der X-Achse geändert, werden alle Messbalken wieder aus dem Diagramm entfernt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Cursor mit Messwertanzeige
Der Cursor des Diagramms lässt sich mit dem Symbol
Cursor ein-/ausblenden der Titelleiste des Arbeitsbereichs aktivieren und deaktivieren. Der Cursor arbeitet
in den folgenden zwei Modi:
|
Modus |
Beschreibung |
|---|---|
|
Linie |
Wenn auf der X-Achse die Zeit aufgetragen ist, wird eine Linie ins Diagramm eingeblendet. Die Position der Linie ist an den Mauszeiger angeheftet. An den Schnittpunkten der Linie mit den Diagrammverläufen werden Infoboxen mit Namen und den aktuellen Y-Wert der Signale angezeigt. Die Zeit wird in einer Infobox an der X-Achse angezeigt. |
|
Fadenkreuz |
Wenn auf der X-Achse keine Zeit aufgetragen ist, wird ein Fadenkreuz eingeblendet. Die Position des Fadenkreuzes ist an den Mauszeiger angeheftet. Wenn sich der Mauszeiger über einem oder mehrerer Datenpunkte befindet, wird an dieser Position je Datenpunkt eine Infobox mit den zugehörigem Y-Wert und Signalnamen angezeigt. |